This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS v.5和 v.6模块的许可证文件

Guru**** 2905110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1183781/license-file-for-ccs-v-5-and-v-6-modules

大家好、

我们目前正在使用 Code Composer Studio 及其版本5和6中的不同模块。

TI 支持人员告诉我、CCS 的更新版本不再需要获得许可。

遗憾的是、我们的开发团队仍然需要使用 CCS v5和 v6。

由于缺少 Windows Server 支持、现在我们需要重新托管 FlexLM 许可证服务器。

因此、我们还需要将版本5/6中的 CCS 许可证重新托管到新的 FlexLM 许可证服务器。

您是否知道我可以在何处/如何管理以获取新许可证服务器的新许可证文件。

我们目前使用以下许可证:

  • CCS_CONNECT_ALL tidspssw 5.99
  • CCS_DEBUGGER tidspssw 5.99
  • CCS_linker_full tidspssw 5.99
  • CCS_ISA_ALL tidspssw 5.99

提前感谢您!