This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Dsptop 无法识别选项

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1183937/dsptop-unrecognized-option

root@k2hk EVM:~# dsptop -r 1 -f txt -o log.txt -d 1 -n 100
dsptop:无法识别的选项'--0'

用法:dsptop [dhlmnpqrsSvy]
有关更多详细信息,请参见 man dsptop。
 -delay/-d              设置屏幕刷新率(以秒为单位)(小数秒正常)。
 --format/-f
                                设置 DSP 使用数据的--output 文件格式,默认为 text。
                                将附加文件扩展名(.txt、.csv、/gp/cmd 和/gp/dat)
                                与使用--output 选择的文件名相加。 将选择 gnutple_WXT
                                此外、使用 WXT 终端启动 gnuplot 以绘制 DSP 使用情况数据。
 --help/-h                      显示帮助。
 --logging/-l       启用 DSP 消息记录到 stdout。 DSP 消息在中捕获
                                循环缓冲器。 选择"第一个"将从写入 DSP 消息
                                连接 stdout 并终止 dsptop 的第一个完整跟踪缓冲器。 选择
                                "最后"强制跟踪缓冲器作为循环缓冲器运行
                                如果在 dsptop 终止时将日志记录数据写入 stdout。
                                使用--output 选择要记录的文件,而不是 stdout。
 -maxoutfile/-m         为--output 文件设置最大大小(以字节为单位)(默认为0 -无穷大)。
 --number/-n             设置屏幕更新迭代次数(默认为0 -无限)。
 -输出/-o          选择一个用于记录(-l)或使用数据(-f)的文件。
 -分辨率/-r         以秒为单位设置图解分辨率(小数秒正常)。
 --process/-p                   从连续 DSP 运行/空闲时间累加切换到
                                单个 DSP 进程运行/空闲累加。 运行/空闲时间
                                将在退出当前流程时停止前进、然后
                                在下一个进程开始时恢复。
 --quiet /-q                     将除日志数据外的所有 stdout 发送到/dev/null。
 --采样/-s             设置移动平均采样窗口(以秒为单位)(小数秒为单位)。
 --SYNC/-y                      启用同步(由 dsptop_sync 脚本使用)。
 --version/-v                   显示版本。

                                在 e2e.ti.com 上提出问题或报告问题。

在使用 dsptop -r 1 -f txt -o log.txt -d 1 -n 100命令时,显示无法识别的选项,我使用的语法是否正确?

或者命令使用是否有任何问题?

此致、

Sravya Keerthana.