This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS470MF06607:TMS470、FatFS 文件系统工程示例

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/732780/ccs-tms470mf06607-tms470-fatfs-file-system-engineering-example

器件型号:TMS470MF06607

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的工程师

我需要通过 TMS470MF06607芯片上的 SPI2驱动 micro SD 卡。

我想使用 FatFS 文件系统、但无法将 FatFS 文件系统移植到项目。

是否有可用的示例软件?

FatFS 版本优于 R0.12。

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我没有该部件的任何 FatFS 示例。 我们确实提供了 TM4C 系列的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    <<<无法将 FatFS 文件系统移植到项目。
    问题出在哪里?
    TI 的 FatFS 源自 CHAN 提供的代码。
    请访问此页面 :elm-chan.org/.../00index_e.html
    了解 FatFS 的结构以及如何将其移植到您的平台。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我提供 TM4C 系列的示例?谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需为 msp432p4安装 simplelink、您就可以在此处找到源代码:
    C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_2_30_00_14\source\third_party/fatfs