This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:使用 CCS6一次性图形来绘制 FFT 结果缓冲器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/731678/ccs-tms320f28335-using-ccs6-single-time-graph-to-plot-a-fft-result-buffer

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想使用 ccs6单曲线图工具来绘制 FFT 结果缓冲区、频率分辨率为195hz、但如何配置 x 轴以满足195hz/unit、SAMPLE_RATE 的含义是什么? 我在线执行此任务、需要高实时性。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大雄

    请参阅有关使用图形工具的此主题。 e2e.ti.com/.../597188
    我还将把它移至 CCS 论坛。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    谢谢!但我只想使用一次性图形工具来绘制 FFT 结果缓冲区、该缓冲区被28335计算以验证结果,我不想使用 FFT 幅度图形工具、 您能否告诉我如何配置正确的间隔以在单次时间图形中显示 FFT 缓冲器?该间隔表示采样频率/FFT_SIZE /unit
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅 CCS 帮助("Help -> Contents")、了解有关图形及其使用方法的更多文档。 搜索"Graph"、您应该会看到几个有用的结果。 "Graph Properties"主题可能最受关注、因为它介绍了用于设置图形的所有可配置属性。

    谢谢
    Ki