This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-C6748:有关从 SDK C6713升级到 SDK-C6748的建议

Guru**** 2554690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/732692/ccs-processor-sdk-c6748-advice-needed-regarding-upgrading-from-sdk-c6713-to-sdk-c6748

器件型号:PROCESSOR-SDK-C6748

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我在一所大学工作、在该大学中、我们使用100个左右的频谱数字6713单元来教授学生。 作为升级到 Windows 10的一部分、我们发现6713无法与 CCS V8配合使用、因为 DSP/BIOS 工具在编译阶段似乎出现故障。  

有人建议我的一位同事升级到 C6748套件、因此我们最近购买了一个套件进行评估。 它似乎是随 CCS V5一起提供的、因此我的问题之一是6748是否可以与 CCS V8一起工作、从而与 Windows 10一起工作?

您是否有一些支持、我们可以使用这些支持来快速升级学生的实验/讲座。 我们需要知道它将如何影响讲座笔记和实验室任务。  

谢谢您的期待

Danny Harvey  

技术服务经理  

电气工程部

帝国学院

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    从严格意义上讲、C6713 (除 C6748之外)受 CCSv8支持(支持 Windows 10)。

    您看到哪些 DSP/BIOS 编译器错误?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,KIN

    我加载了 DSP BIOS 5.42.2.10、Win 10 CCS V8

     尝试 dsk6713时的最新错误集 为:


    [E0003]指定的八进制常量无效 DSP_BIOS_cfg.s62 /RTDSP/Debug 第12行 C/C++问题
    gmake:***[DSP_BIOS_cfg.obj]错误1 RTDSP   C/C++问题
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。  RTDSP   C/C++问题

    如果我看一下 DSP_BIOS_cfg.s62 、就会看到一行  

    复制 confbeg.s62、似乎正在抛出错误。

    请注意、在尝试修复此问题时、我遵循了此帖子

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/686202?CCS-TMS320C6711D-Building-a-new-project-using-DSP-BIOS-v-5-42-01-09-with-CCS-v8-0-0

    按照以下说明操作:

    我找到的变通办法是修改 C6x1x.cdb (或中间.s62)以将 avgformat:"%.2f"更改为 avgformat:"%g"

    这使我的能够使其与当前故障集更远一步。

    其他问题-它不断弹出一个窗口、要求我启用 XDC 工具?

    然后、我在提供的框中键入 c:\ti\xdctools_3_50_07_20_core

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    为了让您了解一下、我们每年在帝国学院使用 Spectrum DSK6713为大约100名学位学生开设一门 DSP 课程。 为了使实验室任务正常工作、设置必须是无缝的-我们无法让学生修复配置文件中的错误、也无法填充毫无意义的弹出窗口、 这看起来非常不专业。

    圣诞节之前、我必须运行6713 或6748 (针对我们最终使用的任何 CCS/DSP 板编辑了所有实验任务表) 、或者如果我决定完全抛弃 TI、则还必须使用其他一些提供良好支持的 DSP。 在任何情况下、我们都将继续使用 一些较新的硬件、例如您的6748设备(或其他供应商)。

     阅读这篇文章、我决定继续使用 TI 并不是很有帮助、这就让我转到 Spectrum Digitals 网站寻求支持(该网站仍在 CCS v 3.1上!!):

    RTOS:TI-RTOS 论坛现在是只读的

    工具/软件:TI-RTOS

    TI-RTOS 论坛现已关闭、无法发布新帖子。  由于 TI-RTOS 现已包含在大多数用于 MCU 和处理器的 TI 软件开发套件(SDK)中、因此 TI-RTOS 问题现在通过器件论坛(其团队生产这些 SDK)进行传递、而不是专门的 TI-RTOS 论坛。 这样可以获得更多特定于器件的答案、并减少将该主题移至其他论坛的机会。

    当您创建新主题帖时、请指定您正在使用的器件、以便获取相关器件论坛目标列表、以便您可以选择最合适的主题帖。

    请注意、TI-RTOS 工程师仍然参与在线程应答。

     

    考虑到我所承受的压力、以及我们在 TI 投资的金额(并且可能会在将来进行硬件升级) 、我希望能够提供一些支持来实现无缝设置所有内容。

    您是否可以将一名学生送到英国皇家学院 帮助解决这一问题?

    此致

    Danny Harvey

    技术服务经理

    电气工程部

    帝国学院

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    您可以尝试使用 XDCtools 3_23_05_61吗? 您可以从以下网址下载: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    将其安装到 c:\ti 中并重新启动 CCS。 CCS 将对其进行定位并要求您进行安装。 然后让您的 DSP/BIOS 项目使用这个版本。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚尝试过这种方法并得到了相同的错误(请参阅屏幕截图)-尽管关于您的最后一条陈述- 我是否必须做任何特定的事情来将项目指向 XDCtools 3_23_05_61?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    您能清理一下、然后构建吗? 然后将整个编译输出复制/粘贴到文件并附加该文件(请勿将内容复制/粘贴到 reply...it 中使读取变得更困难)。 在您发布的错误上方有一些我感兴趣的信息。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已完成此操作-在下面的文本文件中从控制台输出。 请注意、在我第二次生成时、它会给出不同的错误、现在包括可通过在 中切换第%2f 来修复的错误

     .asg "%.2f inst"、_avgformat

    到%g

    如本主题中所述:

    e2e.ti.com/.../2529775

    请注意、由于学生将在计算实验室中使用此代码、因此我无法让他们通过代码进行筛选并修复错误。

    我也包含了第二个构建中的第二个文本文件。

    顺便说一下、感谢您的帮助!

    Danny

    e2e.ti.com/.../6713-errors.txt

    e2e.ti.com/.../6713-errors-second-build.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您使用的是哪个版本的编译器?  如果您在7.4.24上、请尝试使用7.4.23或更早版本。  有关详细信息、请参阅下面的主题。

    e2e.ti.com/.../2653045

    犹大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Juda

    解决了问题。 非常感谢 !  我现在可以将代码编译到 DSK6713上。 不过、它还有一个问题-当我暂停6713时、它会尝试找到 C 源代码:

    我可以通过将源代码放在工程目录中来解决此问题、但我更愿意将其放在另一个文件夹中-如何在工程/属性中设置此问题?

    谢谢

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    这更多是一个 CCS 问题。 我将把这个线程标记为已解析。 您能否打开有关源代码发现选项的新主题帖(也在 CCS 论坛中)?

    Todd