This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:CCS 8.2安装程序 CCS_setup_8.2.0.00007在&quot 挂起;下载所有功能"

Guru**** 2131000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/731573/ccs-cc2640-ccs-8-2-installer-ccs_setup_8-2-0-00007-hangs-at-downloading-all-features

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

在两台不同的计算机(Win 7 Pro 和 Win 10 Pro)上的结果相同、这两台计算机都是全新安装而不是更新、防病毒软件关闭等  认为 TCL 脚本一直在运行、没有实际进展的证据。

我可以根据需要提供日志等(我仍然在运行 Win 10安装并经常输出一个句点字符-我很想知道它是否会超时)。

这不应该是那么难……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Windows 10上出现了同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用具有管理员权限且无网络连接的离线安装程序。
    您的用户名中可能有一个空格、但 wget 失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已经尝试了,它也起了作用。 无论如何都要感谢:)会给出你的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    您是否能够使用离线安装程序安装 CCS 8.2? 如果离线安装程序仍有问题、您可以压缩/install_logs 文件夹并将其附加到此处、以便我们查看吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决此问题并安装 CCS。 如果不是、请发布包含更新和安装日志的回复。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2018年9月26日中午12:21

    回覆 Tomasz Kocon 时:
    已经尝试了,它也起了作用。 无论如何都要感谢:)会给出你的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    我的回复是来自与原始海报不同的用户、因此我正在检查 OP 是否也解决了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的错、抱歉。