This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:macOS Mojave 的支持状态

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/732683/ccs-codecomposer-support-status-for-macos-mojave

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

macOS Mojave 是否有支持状态? 已知问题列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即将推出的 CCSv8.3版本 将是正式支持 Mojave 的第一个版本。 目前、我们尚未对当前 CCS 版本进行太多测试。 我们计划在未来几周内这样做。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前是否有一种非官方方法可以让 CCS 8与 Mojave 一起工作? 我的主要问题是找不到 TI USB FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willem、
    我可以重现此问题、但目前我没有权变措施。 我们刚刚开始使用 Mojave 进行验证、因此我会在收到任何消息后立即通知您。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我为上述问题提交了一个错误、以便正确跟踪。 错误 ID:MSPTMSPDS-992

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也面临这种情况、令人难以置信的是、整个 CCS 器件不会对 macOS 的主要版本采取任何措施。 真的很奇怪。