This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3:将 XDS560v2 STM USB 仿真器替换为 FT4232HL 芯片

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA3XEVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/730928/ccs-tda3-replace-xds560v2-stm-usb-emulator-with-ft4232hl-chip

器件型号:TDA3

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想使用 FT4232HL 芯片作为板载 仿真器来刷写 TDA3x EVM、而不是使用 XDS560v2 STM USB 仿真器。

如何通过 CCS 刷写二进制文件? TI 是否对此 FT4232HL 芯片组提供任何支持? 或者、除了 CCS 之外、是否还有其他方法可以使用 FT4232HL 将二进制文件刷写到 TDA3xEVM 中?

此致、

Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay、

    不幸的是、不是 我们不支持使用我们的工具对该器件进行刷写。 抱歉。

    当然、您始终可以使用此 FTDI 器件设计系统来刷写电路板(通过刷写外部闪存 IC 器件)、但这完全不属于 TI 工具的范围。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    是否有关于支持通过 JTAG 接口对 TDA3x EVM 进行刷写和调试的命令的文档?

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akshay、

    不适用于这些器件。 我们通常要做的是将一个小程序加载到器件存储器中(通过 SD 卡、串行端口或通过 TI JTAG 连接)、该程序准备外部存储器 IC、并且有一个提示(例如通过串行端口) 或者直接将闪烁的代码加载到器件。

    如果您有兴趣、请查看 Uniflash 如何在某些平台上执行此过程:
    software-dl.ti.com/.../Board_EVM_Abstration.html

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔