This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:CCS 4.2 DVD 映像下载

Guru**** 2948920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/732768/ccs-tms320c5535-ccs-4-2-dvd-image-download

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试下载 CCS v4.2 DVD 映像-获得了以下内容:

我可以下载吗?  您为什么可以提问?  我想使用一些仿真器。

无法访问此站点

网页 atdownloads.ti.com/.../setup_CCS4.2.5.00005.zip 可能暂时关闭、或者可能已永久移动到新的网址。

ERR_INVALID_RESPONSE

我可以下载吗?  您为什么可以提问?  我想使用一些仿真器。

谢谢、
John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    在今天的表单中进行下载时、似乎存在问题。 我需要把这点追上。

    我将向您发送一封私人邮件、其中包含一个跳过4.2.4表格的链接。 4.2.5将显示为已更新。

    请注意、仿真器也存在于 CCSv5中。 如果您没有受困于使用 v4、我建议您改用 v5。 我还将在私人邮件中包含指向5.5的链接。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    下载表单的问题似乎已解决。 我正在查看的4.2.5下载仍然存在问题(我认为可能只是一个补丁、并且是带有链接的下载页面存在问题)。 4.2.4和5.5下载现在工作正常。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定4.2.5下载链接的问题是什么。 我发现它有问题、但即使修复后、它仍然无法正常工作。 我有另一个链接、我可以通过私人消息提供。

    此致、
    John