This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CCSv8索引器无法正常工作

Guru**** 2595915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/724706/ccs-codecomposer-ccsv8-indexer-not-working-properly

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

无法针对 CCS 工程正常运行。

无法在头文件中使用 Ctrl+space 来#include 另一个头文件。

2.当  我在此类中使用类的私有成员时,不会对其应用 Ctrl +空格。

TEST.h:

Test.cpp 中的 Ctrl+空格:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DMD、
    在转至 CCSV8时、您是否注意到这一点(使用 CCSV7时、它是否正常工作)?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki!

    相同的问题。

    谢谢、

    DMD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、 您能对此说些什么?

    我创建了一个主题、但没有解决方案就关闭了。

    谢谢、Dmit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki!

    我尝试过 CCS v8.2.0、索引器似乎仍然不起作用。  情况更糟、完全停止了 DSP 工作。 一切都很适合手臂。

    谢谢、Dmit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki!

    我启动了一个新的:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DMD、
    我回复了您的另一个主题:
    e2e.ti.com/.../2706266

    谢谢
    Ki