This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS v8.2.0

Guru**** 2235160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/730198/ccs-ccstudio-ccs-v8-2-0

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我尝试了新的 CCS 8.2.0。

该报告指出、索引器中的错误已修复。 是的、没有索引器->没有错误。 索引器不适用于 DSP。

谢谢、

DMD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是 c++的语言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到同样的行为... 目前已降级至8.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、DMD、
    很抱歉没有回复。 我们知道 C++索引器问题。 我们现在正在跟踪多个器件。 计划在 CCSv8.3中解决的一个重要问题是 CCDSK-3290 -这是 C++的 CDT 解析器的一个问题。 这是8.2中出现的问题(因此可能与您的问题 Felix 有关、因为听起来8.1正常工作)。 我们正在缓慢地处理其他问题。 感谢您的耐心等待、请随时报告您在论坛上遇到的困难。

    谢谢
    Ki