This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3352:USB560v2的 CCS 安装失败

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/730075/ccs-am3352-ccs-installation-failure-for-usb560v2

器件型号:AM3352

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

当尝试为 AM 3352的调试器 Balckhawk 的 USB560v2安装 CCSStudio 时、会发生以下错误、无法执行安装。

"发生错误:无法读取"msg":无此类变量"

是否有解决方案?

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请您压缩的内容 /install_logs 文件夹并将其发布在此处?
    谢谢、
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Etsuki-San、

    客户是否已解决此问题? 如果是、您能否将此主题标记为已回答? 谢谢!