This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H12:从编译中排除(和其他工程设置)未保存

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/729781/ccs-66ak2h12-exclude-from-build-and-other-project-settings-not-saved

器件型号:66AK2H12

工具/软件:Code Composer Studio

XDCtools 3.32、SYS/BIOS 6.46、CCS 7.4、PDK 4.0.7、NDK 2.25、 IPC 3.46.2.04

我完全有这个问题:

我正在使用 GIT 集成。 在进行工程更改(不包括文件夹和文件)并更改某些 gcc 编译器符号后、我关闭 CCS。 我可以在.cprojects 中看到更新。 可在 GIT GUI 中看到。 (我不提交或保存或任何内容-我只是尝试使用 GIT GUI 作为工具来查看.cproject 是否被修改、然后退出 GIT GUI)。 当我重新打开 CCS 时、更改将消失。 再次退出 CCS 并再次查看.cproject、更改确实已恢复。 皮塔! 我"幸运"是、如果这些更改未被召回、编译将失败。 如果不是这样、则编译该代码的工程可能会非常糟糕;会引入意外操作。

是否有解决方法或修复方法?

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    您是否仅在将项目签入到 GIT 中时才会看到此情况? 如果您尚未尝试、能否进行快速测试以查看是否存在这种情况?

    对于我已签入版本控制(GIT)的项目、我似乎无法重现此问题。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki