This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F47187:MSP430上的跟踪功能

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47187, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/730085/ccs-msp430f47187-trace-feature-on-msp430

器件型号:MSP430F47187
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

大家好。 想知道 是否有方法来确定 MSP430F47187上两个断点之间执行的周期数?

我正在使用 MSP-FET Pro 调试器。  

此致

Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    CCS 中有一个称为周期计数器的功能、用于对时钟进行计数。

    请查看应用手册 SLAA393的第7章。 尽管本应用手册讨论的是 CCS6、但我刚刚使用 CCS8进行了尝试、它可以正常工作。  

    在一个激活的调试会话期间、你进入"Run"(运行)->"Clock"->"Enable"(启用)。 然后、您将在屏幕下部看到一个小时钟符号。

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此主题还有其他疑问吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。 如果您有其他问题、请选择"提出相关问题"或"提出新问题"。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、  

    我正在使用 CCS 6.0.1、很显然它可能没有此功能... 因为我找不到"Run"下提到的选项。

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此选项仅在活动调试会话期间可见。

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、  

    哇!! 太棒了!!  

    我能够启用它并实际使用它。 谢谢、这正是我所需要的。

    此致

    Anand