This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:XDS110:找到0个器件

Guru**** 2532800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/730343/ccs-xds110-found-0-devices

主题中讨论的其他器件:CC1310ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

我可以在 Win10设备管理器中看到 TI XDS110调试探针。 如果我插入实际的 XDS110探针或 CC1310 Launchpad、则该条目将无问题显示。

但 Code Composer 8.2看不到它。 如果我运行'xdsdfu -e'、它会报告"找到0个器件"

这是怎么做的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我将此探头和电缆移回笔记本电脑、xdsdfu 会看到它。

    在桌面上,我已卸载探测器,反复指定“删除软件”,直到 xds110枚举为未知设备。 然后重新安装驱动程序。 什么也没有。

    笔记本电脑设备管理器将"XDS110 Class Debug Probe"报告为2016年4月5日版本1.7.0.0。 这是 CCS 8.2环境。

    桌面报告相同。

    我无法理解 Windows 如何枚举此电路板、但 XDSDFU -e 却无法枚举。 此外、插入 Launchpad 后、RF Studio 会显示活动提示。 它显示了一个旋转的滚轮图形、非常有趣。 但它从不会在器件列表中显示任何内容。

    我在这方面失去了下一步的机会。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也没有看到这种行为-尤其是在器件驱动程序被正确实例化的情况下。  

    只需确认一下、您在控制面板中看到的是什么?

    另一个详细信息:是否可以打开提升的命令提示符并重新发出 xdsdfu -e 命令?  

    此外、您是否可以在其他 USB 端口中重试? 在某些系统中、USB 版本(2.0或3.0)以及有源/无源集线器可能有所不同。  

    除此之外、我不确定在这种情况下、只有台式机才会发挥什么作用。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、感谢您的快速回答。 是的、移动到新端口将其修复。 我的 PC 具有2个用于鼠标/键盘(黑色连接器)的 USB (最大480Mbps)速度端口、4个 USB 3端口(蓝色)以及4个更多480Mbps (黑色)连接器。 虽然所有 USB 3.0连接器都枚举并显示在硬件管理器中、但它们都不起作用。  

    我不记得曾经遇到过一个产品、甚至是 USB 鼠标、它关心端口

    我在日常工作中使用了多种 JTAG 解决方案、而 TI 目前为止是最脆弱的。 一旦它开始工作、这个会话就没问题、但有时可能需要几个小时才能再次开始工作(如上所述)。JTAG 盒越来越大、电缆和适配器比以往更多! 任何电缆上均无钥匙。 XDS110电缆的电缆上有一个红色条纹、但这不是引脚1! POD 需要从引脚1旋转180度。 LED 隐藏在盒子的深处、您必须窥视端盖中的一个孔、才能实际看到正在发生的情况。一点也不细化!

    另一方面、Xilinx 确实在其 Vivado 平台上使用了 JTAG。 一个拇指大小的 Pod、适用于从8美元 FPGA 到1000美元 FPGA 的所有产品、带有一个小型通用连接器、键控 Pod 可插入其中。 这些工具都是防弹的。 随时插入或拔下插头、开发环境无关。 任何时候。 它会认真连接并开始在仪表板面板上记录 FPGA 内核温度。 意外地使电路板上的电源短路、JTAG 无关。 它会在可能的情况下重新连接并提供重新下载。 编程2MB 部件的速度非常快。  

    如果您希望了解 JTAG 的发展方向、以便将来进行改进、请考虑 Xilinx 的 Vivado 这一高水位标记。 他们的工具链在 ISE 结束时变得非常糟糕、但 Vivado 令人印象深刻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外一天,又浪费了一个小时来解决这个问题。 现在没有 USB 端口工作。 但是、与以前一样、操作系统仍能看到探测。 奇怪的是、TI SmartRF Studio 这次可以看到探针。 但 xdsfdu 和 CCS 无法实现。  

    我还想问:OS (和 SmartRF Studio)如何才能看到这一点、但 CCS 无法看到这一点? 这不是8.0的坏情况,但8.2的情况是无法忍受的。  

    我还可以尝试其他什么? 我有损。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很遗憾听到您遇到的问题;以下几点评论:

    USB 端口和其他详细信息的问题从未在内部完全描述、因此已成为一个难以解决的问题-您的案例似乎是罕见的极端问题、因为许多开发人员使用此产品、并且报告数量成比例很小。 我个人已经在不同品牌的设备中的各种 USB 2.0和3.0端口/有源集线器/无源集线器中对 XDS110进行了测试、这些测试具有罕见的干扰、往往可以在没有可重现原因的情况下自行校正。 我可以保证、我们将继续测试我们的产品并调查此问题的可能原因。   

    - XDS110是我们产品系列中最全面的器件-它附带了许多引脚适配器来满足许多传统标准、同时实现了 JTAG 调试的新变体(1149.7、SD/SWO)、并且在我们的器件系列中具有合理的性能、包括16位 DSP、 32位单核 MCU、最多支持10多个内核 SoC 器件。

    外壳尺寸当然是内部辩论的一个因素、但使用标准和中等尺寸的外壳有助于满足认证要求并适应 EnergyTrace HDR 附件。

    -我不理解关于红色条纹与引脚1不匹配的注释。 您是否有与下面所示内容不同的东西?

    - LED 是一种折衷解决方案,因此我们可以在产品的其他方面进行改进,例如引脚适配器或分组信号板,它们的用途要多得多。 我也不是一个大粉丝。  

    关于您的上一个报告、屏幕截图显示了 SmartRF Connected、这会将驱动程序扣为人质并阻止与其进行任何并发连接(xdsdfu 无论如何都无法识别探测器)。 无论如何、您使用的系统似乎都有许多此探测器问题、尤其是考虑到您的笔记本电脑似乎与之配合使用。  

    您的台式机的品牌/型号是什么? 谁知道? 也许我们在这里有类似的东西来尝试一下。  

    此致、

    拉斐尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、感谢您的持续帮助。

    无论 SmartRF 是否正在运行、都会发生"找到0个器件"。 重新启动桌面后,问题最终得到解决。 这不是我的桌面专属的。 在我的笔记本电脑上也不是一次很好的体验。 是的、TI 在结束后工作了很多天、但当问题开始时、这意味着重新启动即将到来

    关于磁条...

    我在电路板上使用0.05英寸间距10引脚连接器(与 launchpad 相同)。 随 XDS110探针提供的分线板采用键控设计。 当红色条纹插入键控输出时,红色条纹位于连接器的插针9/10侧。 因此、需要将其插入"倒置"以使其正常工作。 此外、提供的10引脚分线板上没有钥匙。 这意味着每次插入连接器时、即使是插入有罩插座(如 Launchpad 上)、您都必须小心地以目视方式对齐引脚。 此外、适配器组合不能正确放置在 LaunchPad 上。 0.1"接头上的 SWO 引脚会干扰 XDS110适配器板上的 PCB。

    可能我错过了连接器组合?