This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2E05:Xds560v2 pro trace 未在 EVMK2EX 开发板上连接

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/731675/ccs-66ak2e05-xds560v2-pro-trace-not-connected-on-evmk2ex-development-board

器件型号:66AK2E05

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 USB 电缆在 Linux 主机上使用 xds560v2 pro trace JTAG 和 ccs8。

JTAG 连接到 EVM2KE 评估板。

EVM 板配置开关均已设置为用于 CCS 引导。

我在 CCS 上的"常规设置"如下所示:

连接:Spectrum Digital XDSPRO USB 仿真器

电路板或器件: 66AK2E05


但是、在尝试测试连接时、我会遇到以下错误:

---- [打印电路板配置路径名]---------------

/home/gkor/.ti/ti/0/0/BrdDat/testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序的.do560v2u.out'。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:DTC_IO_Open::DTC_conf
文件/home/gkor/bin/ti/ccsv8/ccs_base/common/uscif/./././././xds560v2.out 下载失败

软打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-250'(0xffffff06)。
标题为'C_ERR_ECOM_EMUUUNA'。

说明如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

[结束:Spectrum Digital XDSPRO USB Emulator_0]

此错误不会仅发生在 Linux 主机(即 CentOS 7)上的 Windows 上

非常感谢!