This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:从何处下载适用于 CC3200的 TI-RTOS?

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/731829/ccs-cc3200-where-to-download-ti-rtos-for-cc3200

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试将 Code Composer Studio 配置为针对 CC3200进行构建、请遵循 TI 指南"CC3200SimpleLink Wi-Fi 和 IoT 解决方案与 MCU LaunchPad 入门指南"。  我一直在尝试为 CC3200安装 TI-RTOS。  Code Composer 的 App Center 中似乎没有该功能(即使我在安装 Code Composer Studio 时选择了 CC200支持)。  我看到 了一个相关问题 、其中提供 了下载 TI-RTOS 的链接、但该安装程序似乎适用于 CC13xx 和 CC26xx 系列、安装后、ti_rtos_config 项目仍会显示以下错误: "product 'com.ti.rtsc.TIRTOSCC32XX' v2.15.0.17 is not currently installed and no compatible version is available。 请安装此产品或兼容版本。"

我是否需要使用 Code Composer Studio v6来访问适用于 CC3200的 TI-RTOS?  或者、是否有一些权变措施使其在 v7或 v8中工作?

谢谢、

Adam J.