This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5510:SLAA514:输出文件的大小

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/731697/ccs-msp430f5510-slaa514-size-of-output-file

器件型号:MSP430F5510

工具/软件:Code Composer Studio

在 SLAA514的第5.2章中、报告了 USB 键盘的内存占用量、即

代码:7626字节

常数1096字节

数据679字节

使用 CCSv7编译工程我有一个输出文件 USB_kbd.out 为182 KB、具有以下优化级别

4-整个程序的优化

1 -速度与尺寸之间的折衷

USB_kbd.out (182KB)是否适合 MSP430F5510的内部存储器?

为此目的,我应该选择哪种输出格式来获得上述内存占用空间?

Adamo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tizzoni、

    请勿考虑*。out 文件。
    使用 View -> Memory Allocation 检查内存分配。