This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28067:CCS 5.5工程在 CCS 7中不工作

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/731058/ccs-tms320f28067-ccs-5-5-project-not-working-in-ccs-7

器件型号:TMS320F28067

工具/软件:Code Composer Studio

我在 CCS7中构建的项目有问题。

在 CCS5.5中构建完全相同的项目时。 它似乎工作正常。

我使用的是相同的编译器版本、xdctools 和 SYS/BIOS。   

我是否可以俯瞰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个版本的 CCS 中的软件组件(编译器、xdctools、sys/bios、任何其他软件组件)和构建选项/设置都相同、我希望输出在功能上是相同的。

    当您说 CCSv7版本不起作用时、它以什么方式不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    代码将会编译,但在初始化硬件并调用 BIOS_start()之后,非任务将启动,CPU 将复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 CCSv5项目被导入到 CCSv7中、那么我希望项目选项被保留、并且只需要更改用于编译的工具的版本。 仔细查看项目选项以及链接器映射文件、以查看是否存在突出的差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否比较链接器命令文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将对两个 CCS 版本使用相同的链接器命令文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    然后、请比较映射文件。