This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法访问 TI 服务器

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/729843/ccs-can-not-reach-ti-servers

主题中讨论的其他器件:MSP430G2231MSPWAREMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

"哎呀、很抱歉、我们无法访问 CCS App Center 服务器"是我那天早上看到的全部内容。

我可以直接连接互联网、无需代理。 我已对 Windows 防火墙和防病毒程序进行了分层。

我安装了 Windows 7和 CCS 6.1.2.00015。 我只想更新 Grace 以设置 MSP430G2231、但"配置设置"显示"当前选择的产品中没有一个提供目标。 请手动指定目标"

此致

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马塞尔

    我在 CCSv6.1.2中尝试过相同的操作、但没有任何问题。 然后、我从应用中心安装了 Grace。 现在、当我打开 App Center 时、我会看到与您相同的消息。 我进行了刷新、然后加载正常。

    如果您通过帮助菜单进行更新检查。 Help -> Check for Updates 是否起作用,或者您是否也遇到错误?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    感谢你的答复。 嗯、我失去了耐心、并卸载了 CCSV6并安装了最新的 CCSV8。 现在、我可以看到应用中心

    此致
    Marcel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     那么、现在我面临相同的问题。 当我尝试设置一个 Grace 项目时、它会提示:"当前选择的产品都没有为目标提供值。 请手动指定目标。" 我出了什么问题。

    当我开始使用 MSP430器件时、我只需安装 CCS 和 GracePlugIn、就可以轻松地设置一个小型项目、即插即用。 如今呢? 是变差了还是变旧了?

    此致

    Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马塞尔

    我相信我们都越来越老了,但这不是问题。 主要问题是 Grace 上次在 CCSv6.1.2 (您最初尝试的版本)中受支持。 我从未尝试在 CCSv8中实现它。 我们可能只需输入目标名称。 我将会看到我是否可以解决这个问题。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将此作为目标值:TI.targets.msp430.elf.msp430
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的帮助。 很抱歉、这不起作用。 我更改了目标、但当我打开 main.cfg 时、仍然显示:

    "js:"../config.Bld",第10行:错误:在路径'C:/ti/grace_2_10_00_78/packages;C:/ti/MSP430Ware_3_50_00_04/driverlib/packages;C:/ti/msp430/MSPWare_2_30_00_49/driverlib/packages;C:/ti/msp430/MSPWare_2_30_00_49/driverlib;D:/CCS_projects/Safe/20180920_Safety/.config;C:/ti/xdctools_3_50_08_24_core/packages;..."上找不到名为'ti.targets.msp430.'的目标。请检查该目标名称和该路径的拼写。"

    你有其他建议吗?


    此致

    Marcel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马塞尔

    我一直在尝试重新创建您看到的内容并提出解决方案。  我没有多少运气。

    请注意、Grace 可以在 CCSv6.1.2安装中为我正常工作。  

    我创建了新的 CCSv8.2安装。  我尝试在其中安装 Grace 加载项、但未能安装。  我可以搜索更新站点并找到 Grace、但在安装时、由于需要 xdctools 3.21而失败。  遗憾的是、我认为该版本的 xdctools 直接附带 Grace、因此有点像是 catch-22。   

    我尝试从 CCSv6.1.2中获取 CCSv8.2来发现 Grace。  我通过进入"Preferences"对话框来完成此操作。  然后、在 Code Composer Studio -> Products 下、我转到发现位置并从6.1.2中添加 Grace 文件夹。  如下所示:

    完成此操作后、我可以创建 Grace 项目、但在构建时遇到问题。  我得到一个空指针异常。   

    然后、我尝试将项目更改为使用较旧版本的 XDCTools、因为 CCSv8.2中的项目要新得多。  我从 CCSv6.1.2中选择了3.31版本。

    这种情况会变得更远、但编译仍然无法找到一些 MSP430头文件。  我相信在这些文件的过程中、存在兼容性变化。   

    简而言之、我认为我们不会在 CCSv8中实现这一目标。  不过、它应该在 CCSv6.1.2中工作。  安装 CCSv6.1.2时、我认为在末尾有一个屏幕、可以让您选择安装 Grace。  然后在 CCS 的首次启动时进行安装。

    如果您需要使用 Grace、则最好选择使用6.1.2。  Grace 在相当长一段时间前就停产了、我对使用 CCSv8实现这一目的没有信心。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    这是很多工作、非常感谢您这么做。 Grace 是一个很好的工具、我可以很快地设置一个小型项目、而无需在数据表中查找数百页。 我很遗憾听到它已停产。 因此、我想我戴上阅读眼镜并下载数据表。

    无论如何、感谢您的帮助
    此致

    Marcel