This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:从 FR5969移植到 MSP430F5529

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00754, MSP430FR5969, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/731118/ccs-msp430f5529-porting-from-fr5969-to-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:TIDA-00754MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我一直在 CCS 中查看 TIDA00754示例、但希望移植代码以与 F5529平台配合使用。  

哪种方法的相关时间最短?  根据需要启动新项目并导入文件、手动更新必要的定义、修改现有项目或最坏的情况、根本不使用 TIDA 示例、只需重新编写所有驱动程序即可。

我已经尝试更新链接器设置和 build/env 变量以匹配 F5529、但未定义变量的错误太多、无法生成/运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您发帖。 遗憾  的是、我对 TIDA-00754设计没有任何专门的经验、但听起来好像您在正确的轨道上。 从 CCS 中专门针对 MSP430F5529的新空项目开始、并进行相应的必要更新。 我会尽量使用 TIDA 示例代码、即使您可能需要进行一些更改(您重新写入的次数越少越好)。 对于此任务、以下参考资料对于从 MSP430FR5969迁移到 MSP430F5529非常有用。 此外、您可以在此处的论坛中搜索与迁移相关的主题、因为我确信您不是执行此迁移的第一个用户。

    《从 MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列迁移到 MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx 系列》

    我希望这对您有所帮助!

    编辑:似乎我的迁移方向相反、因此我更新了上面的注释。 以上资源应有助于覆盖两种器件之间的差异。

    此致、

    James