This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:当我尝试在 GUI Composer 中运行应用程序时、我发现错误"TI Cloud Agent -已停产的 TI Cloud Agent 安装。 需要更新。"

Guru**** 2124380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/730341/tms320f280049-when-i-try-to-run-an-application-in-gui-composer-i-get-an-error-ti-cloud-agent---obsolete-ti-cloud-agent-installation-found-an-update-is-required

器件型号:TMS320F280049

 它在几天前就在工作。 我尝试打开日志记录、但日志中没有任何内容。 有两个潜在的变化。 我注意到 Chrome 已更新、不确定与此问题相关的确切时间(现在版本69.0.3497.100 (正式版本)(64位))。 此外、我还在使用"作为独立应用程序导出"。 我对此没有太大的了解、但我开始了这个过程。

我已检查镀铬延长件是否已安装、以及它是否处于匿名模式。 我尝试卸载 Cloud Agent 并删除扩展名并重新加载。 我还尝试重新启动电脑。

有什么想法吗?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don、

    我已请求 GUI Composer 团队提供一些帮助。

    您使用的开发套件是否重要?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    我的 Chrome 版本最近更新为与您相同的版本、今天我尝试运行 GUI Composer 应用程序时、我还收到了相同的消息:

    我只需单击"Download"按钮、然后运行下载的 TI Cloud 代理安装程序。 安装完成后、我在此对话框中单击"Finish"、启动了 GUI Composer 应用程序。  

    似乎您也重新安装了 TI 云代理、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、我今天再次尝试下载/运行 TI 云代理安装程序、这次成功了。 我上周已经做过几次了。 哦、嗯、只要它现在在工作。

    谢谢、Don