This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CCS 图形 FFT 技术文档

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/730575/ccs-tms320f28377s-ccs-graph-fft-technical-document

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好 CCS 团队

很抱歉上一个帖子的回复较晚:

"

我的客户在伺服应用中开发 C2000平台、他们使用 CCS 图形工具进行 FFT 分析。  

客户对该 FFT 工具非常适合其应用印象深刻、并想了解此知识在 C2000中的使用方式。  

因此、他们希望 TI 向他们提供此 FFT 技术资料。   

谢谢!"

 

 "

尊敬的 Eric:
客户是在寻找实际 FFT 图形工具本身的文档(图形属性等文档)、还是在寻找常规 FFT 信息?"

我的客户希望了解我们 FFT 图形工具的 FFT 理论。 他们认为我们的 FFT 工具优于他们在 C2000中使用的 FFT 算法。 所以他们想学习。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    您能否解释以下陈述:
    他们认为我们的 FFT 工具优于他们在 C2000中使用的 FFT 算法。
    什么更好?
    FFT 算法定义明确、但可以通过不同的方式实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MOST FT (FFT、DFT、PSD...) 工具大致相同。 真正把男人和男孩分开的是风。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有很多科学和数学。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将其称为工程、希望了解最适合的器件。

    https://xkcd.com/2048/

    ^μ A)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    客户需要 CCS FFT 工具算法。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、
    他们为什么需要所谓的 CCS FFT 工具算法?
    它比 TMS320F28377S 上实现的速度更快吗?
    英特尔酷睿双核处理器、酷睿 i7等比 TMS320F28377S 更快。

    我不是 TI 员工。
    DEC、Compaq、HP 和 Fidelity Information Services 的费用
    我想说他们需要 TI 的 CCS FFT 实施、即 TI 的知识产权。

    我认为这是一个你所面临的问题
    如何说不、以及如何以礼貌的方式做到。
    您能否将此机会转发给您的经理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你太可爱了。 哈哈。
    您不知道我们为客户提供支持的方式。 ~μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望您不要像 FIS 以前那样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    正如其他人所提到的、CCS 使用的 FFT 算法是针对主机处理器(Intel x86架构)进行优化的一个标准实现、窗口化会对最终结果产生巨大影响。

    因此、Thomasz 提出的问题仍然是:"他们为什么要这么称的 CCS FFT 工具算法?" 是计算速度还是分辨率? 性能需要一个针对器件 ISA 定制的实现、而分辨率受到 ADC 分辨率、FFT 点数量甚至窗口化(如果感知到混叠)等许多其他因素的影响。

    您的客户正在寻找针对所用处理器进行优化的实现方案:F2800 DSPLIB。 该库包含在 C2000Ware SDK 中、可通过 TI Resource Explorer 下载。 它包含实域和复域中的定点和浮点实现、同时聚合了比 CCS FFT 工具中存在的更多的窗口算法。

    如果您需要有关此库的其他帮助和支持、C2000论坛的专家将能够为您提供进一步的帮助。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔