This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:无法安装 CCS、TEMP 文件夹权限被拒绝

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/729703/ccs-ccstudio-unable-to-install-ccs-temp-folder-permission-denied

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、
我刚刚收到一台新的笔记本电脑、我正在尝试安装 CCS、但是每次我收到此错误时:

发生错误:删除"C:/Users/Nik Provost/AppData/local/Temp/CCS_a6542910-3607-44f8-7197-1d7c40444590/ccs_err_codes.csv"时出错:权限被拒绝

每次 Temp/到/ccs_err_codes.csv 之间的代码发生变化、但其他所有代码都保持不变。 我的防火墙和防病毒软件已关闭、我以管理员身份运行安装程序。   

我还附上了安装日志。 如果有人知道发生了什么、我会非常感激!  

e2e.ti.com/.../ccs_5F00_setup_5F00_8.2.0.00007_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户名和 TEMP 文件夹位置中有空格符号。 尝试使用无空格的用户名。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在安装 Code Composer 的台式计算机上拥有完全相同的用户名、完全可以。 两台 PC 上的 Temp 文件夹也完全相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolas、您好!
    拉格尔的建议是一个好建议。 路径中的空格可能会导致问题。

    但是、您提到的错误消息与此无关。 它涉及到一个已知问题、该问题一直困扰着其他几个用户:
    e2e.ti.com/.../2691895

    我们正在调查。 感谢您的介绍

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolas、您好!

    您能否再次检查您的防病毒文件检查是否已关闭? 它看起来像是保持文件打开的内容、无法将其删除。

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所见、在尝试安装 CCS 时、我的 PC 上的所有防病毒软件都已完全禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCSv7的安装非常顺利、只有 CCSv8出现错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolas、

    您能否压缩成功的 CCSv7日志并将其发布在此处? 它将为我们提供另一个数据点。

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有一些问题、您是否已经有了解决方案? 储罐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是成功的 ccsv7日志。 到目前为止、使用相同的 errors.e2e.ti.com/.../Successful_5F00_CCSV7_5F00_Install.zip 时、ccsv8仍不成功

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只有脱机安装程序工作正常,联机安装程序出现与 ccsv8相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    在您收到潜在解决方案4天后、您的问题将得到解决。

    为什么?

    您:我在安装 Code Composer 的台式计算机上拥有完全相同的用户名。
    (笑声) 完全没问题、但 CCS 的版本不同。
    您是否尝试在新圈上安装 CCS7.4? 我猜不会!

    CCSv8.x.0使用未经修改的 Eclipse 4.7版和 CDT 9.3。
    CCSv7.4.0使用未经修改的 Eclipse 版本4.6和 CDT 9.0。

    我已将 CCSv7.4安装日志与您的日志进行了比较。
    不同之处在于、在我的示例中、wget 在路径中没有空格、始终起作用、而在您的示例中、wget 通常会失败、如果不是总是。

    8.2必须存在一些问题、以及它如何处理 wget 故障。

    请删除用户名和 Microsoft 发明的空格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Nikolas。 您说 CCS 7网络安装程序失败的方式是否与 CCS 8相同? 您可以压缩并发布日志吗?
    谢谢、
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikolas、
    同时、您是否可以暂时禁用网络访问、然后再次尝试安装?
    这样您就可以安装 CCS。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
    丹麦语