This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:MSP430 Launchpad 已达到代码限制

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/730875/ccs-msp430fr5994-code-limit-reached-for-msp430-launchpad

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:MSP430WAREMSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我  安装了 Code Composer Studio 版本:6.0.1.00040。 我最近安装了"MSP430Ware_3_80_04_05_setup.exe"、以便在 MSP430FR5994中使用 RTOS 和 SD 卡。 但是、我没有找到任何可以在开发板"MSP430FR5994 LaunchPad 开发套件"中使用的示例。 我特别关注的是使用 SD 卡的情况。 我确实找到了一些有关 MSP430FR5969的示例、但当我尝试构建相同的示例(项目名称"fatsDraw _MSP430FR5969")时、编译器显示了错误#10269:输出文件"fatsDraw _MSP430FR5969.out"超过了代码大小限制"。

 试用此 Launchpad (MSP430FR5994)是否有任何代码限制? 与 Tiva C MCU 构建一样、MSP430构建是免费的还是需要获取许可证? 如果有人能分享相关链接、我将不胜感激!

 目的:我正在尝试使用 MSP430FR5994并借助一些 ADC 通道、UART 端口、I2C 端口、具有 FatFs 文件系统的 SD 卡构建电池供电(低功耗)数据记录器。 我计划在5994 launchpad 中构建基本框架、然后一旦完成原型设计/代码构建、就会转到大规模生产。

-

谢谢

-

此致

Soumyajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumyajit、

    您是否已激活 CCS 6.0的完整许可证( processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS )? 强烈建议使用最新的 CCS 版本。 可免费下载并使用最新版本的 CCS。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    <<<我最近安装了"MSP430Ware_3_80_04_05_setup.exe"、以便在 MSP430FR5994中使用 RTOS 和 SD 卡。
    我记得、您的 CCS 版本不受支持。 请检查 MSP430Ware_3_80_04_05所需的 CCS 最低版本。

    <<<但是、我没有找到任何可在开发板"MSP430FR5994 LaunchPad 开发套件"中使用的示例。 我特别关注的是使用 SD 卡的情况。
    开箱即用项目示例使用 SD 卡、但它不是 TI-RTOS、而是基于 driverlib。
    检查您的卡的手册。
    如果您了解 TI-RTOS 和 driverlib、您将在几天内构建您的记录器。

    <<<我特别关注的是使用 SD 卡的情况。
    问题来自您的旧 CCS 和编译器版本。 转到更新的产品。

    <<<试用此 Launchpad (MSP430FR5994)是否有任何代码限制?
    是的。 您的项目代码和数据大小受 MCU 功能的限制。

    <<<与 Tiva C MCU 构建类似、MSP430构建是免费的还是需要获取许可证?
    从 CCSv7附带的 CCSv7和 TI 编译器版本开始、代码和数据大小没有代码和数据大小的编译器限制。 您无需获取许可证。

    <<<如果有人可以分享相关链接、以便我获得必要的解决方案、我将不胜感激!
    转到最新的软件工具并阅读文档。
    检查 CCS、TI 编译器、TI-RTOS 和 driverlib 的兼容性要求。