This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:UART 串行监视器在 CCS Cloud 中不工作

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/729575/ccs-msp432p401r-uart-serial-monitor-not-working-in-ccs-cloud

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

代表客户发布并在我的计算机上进行验证。

在 CCS Cloud 中使用 Energia 时、UART 串行监视器似乎无法正常工作。

我们在 Energia 和 CCS Cloud 上都使用了 ASCIITable 示例。

UART 串行监视器在 Energia 中工作、但在 CCS Cloud 中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    您看到的问题是什么?  它是否未显示数据、或者未构建或执行意外操作?

    对于我来说、如果我选择该板、它将不会生成:

    如果我选择该板、它会构建良好:

    之后、我单击调试按钮

    启动调试器,程序将运行到 setup()的开头

    然后、我转到"Target (目标)"菜单并选择"Connect COM Port (连接 COM 端口)"

    我选择适当的端口和波特率。  这是我的 Mac 拍摄的内容、因此端口看起来很有趣。  我也在我的 Windows 机器上执行了同样的操作。

    然后、单击右侧的绿色箭头按钮以运行程序

    之后、我会在底部的调试选项卡中看到数据。

    我已经在 Windows 和 Mac 上进行了测试、运行正常。  如果您看到的问题是没有数据、请尝试列表中的其他德州仪器 COM 端口。  将列出2个。  对我来说、列表中的第一个 TI 版本是 Windows 上的正确版本、而在 Mac 上是第二个版本。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我的错误。 我将尝试 UART 串行监视器 sketch。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到一个名为 UART 串行监视器的示例。

    您是否正在使用这个:

    或其中之一:

    还有事吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您描述的说明完全是我所做的、但它不起作用、但今天早上我收到一条警告、提示我需要安装较新版本的 Cloud Agent。 我这么做后、您知道何时推出了该更新吗? 我想知道我使用旧云代理的时间有多长。

    谢谢!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    我认为昨天有更新、因为它在我今天尝试时提示我安装新版本。

    (笑声)

    我刚刚走过、询问了云代理人员、昨天的版本确实解决了一个 COM/UART 问题。 因此、您猜更新后的工程师解决了问题是正确的。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我的 PC 在工作、但教授的 Mac 仍然不工作、他也没有做任何不同的事情。

    我已经附上了他正在运行的操作系统的片段、我们现在可以做什么?

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    在我的 Mac 上、我最终使用了 Chrome。 在 Safari 上、我无法正确识别云代理。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    他还在使用 Chrome、但它对他不起作用。 我们是否需要设置 WebEx 以便您可以查看此设置? 还有其他想法吗?

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    他的工作距离有多远? 我在 Safari 上遇到的问题是安装云代理、这是在调试启动时发生的。 如果他遇到这种情况、那么问题就会不同。 他是否能够启动调试器、但却无法在控制台中获取数据?

    今天我没有这块板、但明天我可能会做一个 WebEx。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想他正在运行程序、但在控制台中没有获取数据。 我附上了他给我的屏幕截图。 明天会有什么时间适合 WebEx?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它现在正在使用他的 Mac、他没有检查每个 COM 端口...其中一个名称奇怪的端口就是这样! =)
    谢谢!
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好