This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5857:适用于 MSP430的浮点数学库-链接不正确

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/729991/ccs-msp430fr5857-floating-point-math-library-for-msp430---not-linking-properly

器件型号:MSP430FR5857

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 Qmath fuctions、但库链接不正确。 我尝试将"libmath.a"移动到工程的文件搜索路径属性中"--library、-l "的顶部(在之前的 E2E 主题中对此进行了说明)、但没有结果。

请帮助。 我已附上代码的屏幕截图供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     抱歉、请参阅下面的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您还应包含 QmatLib.a。  e2e.ti.com/.../QmathLib.a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    CCS 表示无法打开源文件。 我将其放置在目录中、并将其拖/放到工程中、然后将其添加为链接文件。 仍然不幸运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    按照《MSPRegisteredMCU IQmathLib 用户指南》版本01.12.00.00中的说明进行操作。 项目构建成功。