This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2:macOS 10.13.6] Error connecting to the target:(错误-260 @ 0x0)

Guru**** 2530540 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/729073/ccs-msp-exp430g2-macos-10-13-6-error-connecting-to-the-target-error--260-0x0

器件型号:MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在使用 CCS 云版本与我的 MSP430 LaunchPad 配合使用。

我使用的是安装了 MacOS 10.13.6的最新 Macbook Pro 15英寸。

我已在/Users/Me 上安装了 TICloudAgent、并且使用的是最新的 Firefox 62和 Chrome 69。

但是、我得到该误差。

我如何解决这个问题?

此外、也会出现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    错误消息由 XDS110调试探针触发、但您的电路板不使用该探针。 检查您的目标配置。

    software-dl.ti.com/.../appnote-common_target_configurations.html

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 MSP-EXP430G2还是 MSP-EXP430G2ET?  

    第一个实际上在 MacOS 上不受支持。  正如 Rafael 指出的、您所使用的电路板上没有 XDS110、您的第一条错误消息是奇数的。  调试连接是根据您选择的器件进行选择的、因此我不确定如何选择110。

    我看到的第二条错误消息是相同的。

    它提到要运行的脚本。  我的情况下、我没有运行脚本的管理员权限。

    如果您在 Mac 上具有管理员权限、则可以运行该脚本。  但是、即使只有闪存器件、您也能做到这一点。  您将无法进行调试。  EXP-MSP430G2非常旧、Mac 上不支持其调试接口。  EXP-MSP430G2ET 是一款非常新的产品、在 Mac 上受支持。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    [引用 user="desouza">检查目标配置。
    [/报价]

    我已经使用了桌面版 CCS、所以我期待这种类型的菜单。

    但是、由于我最近的迁移、我找不到此配置菜单。

    可以帮帮我吗?

    此外、我如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试使用 MSP-EXP430G2或 F28M35?

    CCS Cloud 的功能相当有限。 没有用于目标配置文件(.ccxml)的图形编辑器。 如果您的项目中有一个、则可以在文本编辑器中打开它、但不能在 GUI 中打开。 通常、如果您需要编辑该文件、CCS Cloud 可能不适合您、我们建议您使用 CCS Desktop。 CCS Cloud 最适合运行示例、无需安装 CCS Desktop 并在 LaunchPad 上进行基本开发。

    第二条错误消息。 您是否运行了它提到的脚本? 通常、Mac 上不支持 MSP-EXP430G2。  MSP-EXP430G2ET 在 Mac 和 Linux 的桌面 CCS 上运行良好、CCS Cloud 正在获取启用它的更新。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    抱歉、我错过了您使用 CCS Cloud 的机会。 正如 John 所说、此工具与桌面版本没有相同的目标配置编辑器。

    此外、正如 John 提到的、在 CCS Cloud 上选择的项目定义了将使用的调试探针/目标器件。 在这种情况下、您能否确定选择了正确的项目? (在未选择正确的项目的情况下启动调试器时、我经常感到困惑)



    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、大家。 我选择了错误的目标;MSP432、以便 XDS 调试器弹出。

    [引用 user="Johes"]您是否尝试使用 MSP-EXP430G2 [/引用]

    是的、我有旧的 MSP-EXP430G2。

    尽管我已经执行了脚本、但会显示相同的错误。

    这是因为 MSP-EXP430G2不支持 MacOS、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    是的、在 Mac 上不支持 LaunchPad。 我们有基本的闪存工作了一小段时间、但它相当脆。 不久将支持更新的 MSP-EXP430G2ET。 我们在 Desktop CCS 中为 MSP-EXP430G2ET 提供 Mac 支持、但云 CCS 支持仍在添加中。

    此致、
    John