工具/软件:Code Composer Studio
我和新用户尝试获取一个 XDS510 USB PLUS 仿真器、该仿真器与 CCSv7以及插入到 TI Dock-Stn USB-EMU 中的 F28335控制卡(版本2.2)配合使用。 到目前为止、我一直在使用集线站上的板载 USB JTAG 仿真器、没有任何问题、但现在我需要通过 JTAG 连接到它、以便我可以准备原型板。
单击调试图标会导致错误...
连接到目标时出错:
(错误102 @ 0x0)
内部错误: 无效错误代码。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在、请报告错误。
(仿真包7.0.48.0)
我在 Project->Properties->CCS Generat->Configuration->Main 下具有以下配置
系列:C2000
型号:<> TMS320F28335
连接:Spectrum Digital XDS510USB 仿真器 TI-JSC
我的同事通过 JSC (我在选项列表中看不到)拥有具有 Spectrum Digital XDS510USB-plus 仿真器的 CCSv5、他没有任何连接问题。
我 选择的选项"...XDS510USB Emulator TI-JSC"是否包括 XDS510USB-plus?
我是否还应该考虑其他问题来解决这个问题?
我还尝试过 SDConfigEX XDS510USB->510 Emulator-Test、它在扫描链中检测到1个 JTAG 器件