主题中讨论的其他器件:TMS320F28375S、 UNIFLASH、
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 XDS 团队:
我的客户询问…
“尝试通过钉子测试仪在一个电路板上对 TM4C129ENCPDT 和 TMS320F28375S 进行编程,并通过测试点对其进行编程。 过去,我们使用了两个 XDS100编程器(每个微控制器一个),并可以设置 Uniflash,以便根据 XDS 的序列号使用正确的编程器。 XDS100似乎比 XDS200慢,因此尝试切换到 XDS220。 参考(http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Performance_comparison)
问题在于,XDS2xx 编程器似乎无法再通过序列号进行选择,但必须使用设备 ID,该 ID 会根据程序员插入计算机的顺序进行更改(参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Multi-Emulator_Debug_with_CCS )。
已尝试(参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS200#Finding_and_updating_the_serial_number )使用这些说明获取序列号,并将其作为测试进行寻址,但它肯定不起作用
使用可更改的器件 ID 使此设置无法通过批处理文件编程实现。 可以编写一个脚本、获取 XDS 调试器的序列号和器件 ID、然后正确配置 Uniflash。
TI 是否有解决方案?”
谢谢、Merril