This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/DRV8303:构建和移植工程 EVM8303EVM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DRV8303EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/727217/compiler-drv8303-building-and-porting-project-evm8303evm

器件型号:DRV8303DRV8303
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我最近拥有 DRV8303EVM 电路板、我正在尝试通过 USB 端口在 Code Composer Studio 和电路板之间建立连接、 我在计算机上安装了 CCS 和 controlSUITE、我还从官方网站(DRV8303EVM_C200_firmware)下载了软件。  

当  我创建一个新的.ccxml 文件并开始调试会话时、系统找不到指定的 XDS100-F28035.ccxml 路径时出现错误、弹出错误、说明无法通过 USB 建立连接。  

是否缺少一些步骤,我是否需要使用旧版编译器(TI v18.1.3.LTS)来编译此项目?

在 用户指南 SLVU983A–2013年9月–2013年10月修订第16步中、错误弹出...

谢谢 Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    如果我理解正确、您只需尝试在 CCS 和 EVM 之间建立连接、以便可以使用 CCS 将.out 文件下载到闪存。 是这样吗? 如果是这样、它不涉及任何项目或编译、而只涉及目标连接和代码下载。

    您能否附上尝试连接到目标时收到的错误消息的屏幕截图或确切文本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果没有、请随时发表回复、其中包含更新和上述要求的详细信息。谢谢!