This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:7.1目录路径上的升级构建错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/725286/ccs-tms320f2808-7-1-upgrade-building-error-on-directory-path

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户正在更改 MCU (升级到 TMS320F2808)和固件。  他们一直在使用旧的3.1版 Code Composer、现在已升级到7.1版。  当他们尝试构建代码时、它会使用 makefile 中的配置、例如工程的目录路径。  如果我要构建它、我会遇到错误、因为它不是我们的目录路径。 这似乎是一件简单的事情、但我们没有找到在我的目录结构下构建项目的正确方法。  您能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

Errol Leon

现场应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Errol、
    是否可以指定错误消息? 客户是否使用传统项目迁移向导将 CCSv3.x pjt 项目转换为 CCSv7.x 项目?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    我尝试了“Import Legacy CCS v3.3 Projects…” 。 (这是项目迁移向导吗?)
    它给我一个构建错误、说明产品'XDAIS' v1.0.0当前未安装、并且没有可用的兼容版本。
    当我在显示生成属性/常规/产品选项卡中取消选择此选项时、它会生成与使用旧目录路径相关的所有错误。

    谢谢!
    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Errol Leon6)]我尝试了“导入 CCS v3.3项目…” 。 (这是项目迁移向导吗?)

    是的

    [引用 user="Errol Leon6"]它给我一个构建错误,说明产品'XDAIS' v1.0.0当前未安装,并且没有可用的兼容版本。
    当我在 Show build properties/general/product tab 中取消选择此选项时

    是的、这是预期的、您尝试的权变措施是正确的

    Errol Leon6 说:
    然后,它会生成与使用旧目录路径相关的所有错误。

    请在构建控制台中提供所有错误。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki