This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DM505:DM505 OpenCV &放大器;OpenCL

Guru**** 2511585 points
Other Parts Discussed in Thread: DM505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/728523/ccs-dm505-dm505-opencv-opencl

器件型号:DM505

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的女士们:

我尝试评估 DM505 MCU 的功能。 我想在其中使用 OpenCV 和 OpenGL 库。 这是否可行?

如果可以、我可以如何以及在何处下载 SDK 以将其集成到 Code Composer 中。

此致

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德、您好!

    您的问题与特定器件有关。
    请移动适当的论坛:
    e2e.ti.com/.../

    DM505显示唯一支持的操作系统是 TI-RTOS。
    OpenCV 和 OpenGL 库在 Linux 上具有端口。
    请检查 OpenCV 和 OpenGL OS 的要求。