This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:在 Windows7 64位上出现 Blackhawk XDS560v2-USB 夹层仿真器连接问题

Guru**** 2536090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/728314/ccs-tms320c6678-blackhawk-xds560v2-usb-mezzanine-emulator-connectivity-problem-on-windows7-64bit

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

我意外删除了计算机上的驱动程序。 重新安装 CCSV5.5、但找不到驱动程序。
如何成功安装驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您链接的屏幕截图表明 Windows 设备驱动程序已正确实例化、因此我不完全确定您的意思是"找不到驱动程序"。

    如果您需要重新安装驱动程序,可以右键单击 Blackhawk 条目,选择 Update Driver (更新驱动程序)-->浏览我的计算机以获取驱动程序软件,然后选择以下目录:

    C:\Program Files (x86)\Blackhawk\Emulation \Drivers\Bh560v2\v1.0.0.7 (最新版本号可能会根据安装的版本而变化)

    如果该目录不存在或为空、则需要重新安装 CCS、但要确保已安装 Blackhawk 仿真器支持。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔