This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6474:C6474上的实时调试

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/727917/ccs-tms320c6474-real-time-debugging-on-c6474

器件型号:TMS320C6474

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

使用调试器从 C6474上的 CCS 实时读取值和表达式时遇到问题。 程序显示"Error: Could not read.(错误:无法读取。)

:执行状态阻止访问"。 我在论坛上查看过类似问题、发现问题是因为 DSP 是在自由运行状态下运行的。 修复方法是在工程的调试属性中选中"Halt the target before any debugger access"。

但遗憾的是、我无法使用基于活动工程的调试会话。 我需要使用非基于工程的调试会话并读取一些变量。 在使用.ccxml 文件打开调试会话时、没有停止目标的选项。 是否有针对此问题的权变措施? 我需要打开一个非工程调试会话、加载符号、然后读取一些变量、同时不会停止系统。 Ty。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于非基于工程的调试会话、可通过以下路径访问该选项 :"tools -> Debugger Options -> Auto Run and Launch Options"。  然后在打开的视图中、选中"Realtime Options"下的选项

    如果要保留后续调试会话启动的设置、请注意"记住我的设置"按钮。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您 Ki-Soo 的建议。 遗憾的是、我使用的是 CCS 4.2.1.00004。 在这种情况下、工具下没有调试器选项。 我只能看到引脚、端口连接、Graphg、ROV、RTA、 XDS 工具、配置文件、跟踪控制、跟踪分析器。 下面没有调试器选项。 我还能在哪里找到此选项吗? 请提供建议。 Ty
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCSv4.2.1中存在此选项:

    它位于"Tools -> Debugger Options -> Generic Debugger Options"下

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki-Soo、这是我在 CCS 工具列表中看到的内容。 我是否应该安装额外的组件才能获得此选项...? 请建议。 Ty。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要确保已启动调试会话、并且处于"Debug"视图中:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ki-Soo 的快速回复。 我将检查并尽快通知您。