This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28333:新项目创建列表中缺少 F2833x 变体

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/727636/ccs-tms320f28333-f2833x-variant-missing-in-new-project-create-list

器件型号:TMS320F28333

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我有:

  • Code Composer 版本:6.1.0.00104
  • 编译器版本:TI v6.4.2
  • XDC 工具版本:3.25.5.94
  • SYS/BIOS 版本:6.37.5.35

我正在 Code Composer 中创建一个新的 RTSC 项目、并且在目标选择文件中找不到要选择的 F28333器件选项。

请帮助解决此问题。 如何为 F28333创建项目。

非常感谢您的善意考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Assad、

    您能否安装 CCS8.1 (我建议使用 c:\ti\ccs810文件夹)?
    F28333提供的编译器工具链比您现有的工具链更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Tomasz Kocon 先生的答复。

    我正在安装 code composer v8.1、但您能否建议 F28333的编译器工具链的适当版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI v18.1.3.LTS 是 CCS8.1的默认版本、也是最新的编译器版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Assad、

    如果您开始进行新的开发、并且不需要坚持使用特定版本的编译器工具、那么最好使用 CCS 8.1附带的最新版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答、先生、

    这解决了我的问题。