This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PZ:无法使用 Uniflash 对 MCU 进行刷写/编程

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/749460/ccs-tm4c123gh6pz-unable-to-flash-program-the-mcu-using-uniflash

器件型号:TM4C123GH6PZ
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

客户正在使用 TI Tiva 控制器 TM4C123GH6PZ17、由于该错误、他们无法调试代码。 随附的 PFA 错误信息。

我们能够使用 Uniflash 擦除 MCU。 但是、当我们尝试刷写.hex 或.out 文件时、我们会看到错误 Cortex M4_0:无法运行目标(error-1268@0X11090001)设备锁定为硬故障或 NMI。

我们已尝试刷写 TI 示例代码、但仍然存在错误。 我们使用的是 Code Composer Studio v7 IDE 和 TI XDS110调试探针。  

 请检查并告知我们如何解决该错误。

此致、

穆苏-西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muthu

    是否可以尝试设置选项以在加载程序之前重置设备:

    但是、我认为错误是在执行该操作之前发生的。

    您还可以尝试运行调试端口解锁。  页面上的相同选项页面。

     

    错误消息表示器件处于阻止调试器访问它的状态。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们尝试使用 uniflash 解锁调试端口。 但它显示错误为"Module Closed"(模块已关闭)。

    请帮助解决问题。 我随附了原理图 FYR.e2e.ti.com/.../EM_5F00_Electronix_5F00_SCHEMATIC1.pdf

    此致、

    穆苏-西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muthu

    是否确定晶体频率设置适合您尝试刷写的器件? 此外、您的原理图显示了 TRST 上2.2kΩ Ω 的硬下拉电阻、而根据我们的参考图、建议的值为4.7kΩ Ω:
    software-dl.ti.com/.../emu_xds_target_connection_guide.html

    此外、您运行的是什么 Uniflash 版本?

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muthu

    由于缺乏响应、我认为问题已经解决、因此这个主题将会结束。 如果仍有问题、请随时重新打开。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rafael:

    实际上、我们根据您的建议进行了尝试、然后它就可以正常工作了。 但问题仍未完全解决。当我们尝试对其进行调试时、问题会在一段时间后重复出现、显示与"设备在硬故障或 NMI 中进行存储"相同的错误。 请提供永久解决方案以避免此问题。

    如果器件进行了定位、原因是什么?

    此致、
    穆苏-西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muthu

    感谢您报告详细信息。 有几个线程包含有关此错误的信息、这些信息可能来自硬件或加载到目标器件的固件。
    e2e.ti.com/.../687574
    e2e.ti.com/.../1239660
    e2e.ti.com/.../749679

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔