This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于实施滤波 X 最小均方根(滤波 X LMS)算法的有源噪声消除项目、建议使用哪些 DPS?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3120, TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/750179/which-dps-s-are-recommended-for-active-noise-cancellation-project-implementing-filtered-x-least-mean-square-filtered-x-lms-algorithm

主题中讨论的其他器件:TLV320DAC3120TPA3220

您好!

我想请求有关 DSP 套件的建议、该套件能够  实现滤波的 X 最小均方根(滤波的 X LMS)算法?

 此外、哪种编程软件最适合? 由于缺乏 DSP 方面的经验、我建议使用易于编程和调试的 DSP (我更喜欢 C、C++)。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的朋友:

    我想您是一名机械工程师、我认为您正在从事有源噪声消除工作。  

    对于您的项目、  您应该考虑三个重要事项:

    1. 选择合适的麦克风和扬声器
    2. 选择合适的 ADC 和 DAC (让我们使用一个编解码器而不是两 个数据转换器)取决于您所工作频率的范围
    3. 学习 TI DSP 编程。 这需要花费足够的时间、并且是完全不同的技能。

    在 TI DSP 中、任何基于 C5000和 C6000处理器的 DSK 都适合您的应用。 实际上、您应该指定其他机械参数、以便我推荐其中一个 TI DSK。

    但我认为这些器件型号适合您的项目:

    • TMS320C6713作为处理器
    • TLV320DAC3120 和 TLV320AIC23作为编解码器

    请查看以下链接。 这 是  基于 TMS320C6713 DSP 的入门套件。

    http://www.spectrumdigital.com/dsp-starter-kit-dsk-for-the-tms320c6713/  

    有关一些概念的更多详细信息、本应用 报告还不错。

    http://www.ti.com/lit/an/spra042/spra042.pdf

    此致、

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Hossein,

    如果 TMS320C6713用作处理器、为什么同时建议使用(TLV320DAC3120和 TLV320AIC23)? 是否只能使用一个(编解码器)来执行它、请记住、将有一个外部音频放大器?
    此外、TMS320C6713套件只有一个麦克风输入。 大多数有源噪声消除算法需要两个麦克风输入-我将第二个麦克风连接到哪里?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我不想同时推荐 这两种器件(TLV320DAC3120和 TLV320AIC23)、我只是想展示一下在您的设计中可以使用的不同选项。

    [引用 USER="Gerald Toledo"] 是否只能使用一个(编解码器)来执行它,请记住,将会有一个外部音频放大器?  

    [/报价]

    对于放大和任何其他模拟信号调节、应使用 TPA3220等音频运算放大器。

    有关更多详细信息、请查看 此链接。 TI 是最佳音频放大器制造商之一、为音频应用提供许多不同的产品。

    [引用用户="Gerald Toledo"]
    此外、TMS320C6713套件只有一个麦克风输入。 大多数有源噪声消除算法需要两个麦克风输入-我将第二个麦克风连接到哪里?

    [/报价]

    如您所见、该板有2个3.5mm 输入插孔和2个3.5mm 输出插孔。 输入为麦克风输入和线路输入。

    我想您只需使用两个麦克风、将其中一个麦克风连接到3.5毫米麦克风插孔、然后将第二个麦克风连接到 MIC 至线路适配器、然后将此适配器的输出连接至3.5毫米插孔中的线路。

    希望这对您有所帮助。 如需了解更多详细信息、请随时咨询。

    谢谢、此致、
    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    基于 TMS320C6713套件 PDF、我似乎无法同时使用 MIC 和线路输入。 似乎有一个多路复用器、它只允许在一个信号上分析一个信号。 如果我对 PDF 的解释是正确的(一次只能使用一个信号)、我还有其他哪种选择可以让我在 DSP 套件/编解码器方面分析/处理两个 MIC 信号?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、您最初的问题是、为您的 ANC 算法推荐哪款处理器。  由于我们不知道您的预算($$/power/MIPS)、因此很难提出具体的建议。  如果这是一种仅在两个麦克风上运行的非常简单的算法、那么我建议查看 C5000系列。  它们是定点、低功耗。  如果您正在寻找更多处理、请查看浮点 C6000器件。  一个示例是 C674x 系列。

    一旦您确定了所需的处理器、您就希望使用现有的 TI 套件对其进行原型设计。  我们没有任何可以满足您的需求的器件-同步双麦克风输入-但如果您不介意一些焊接和飞线、则可以非常接近。

    一个选项是 线性麦克风板。  它没有处理器、但上面有四个 MEMS 麦克风以及所需的 ADC。  它具有一个扩展连接器、您可以使用该连接器将 ADC 的数字输出连接到您选择的 EVM 中。  上面链接中的相关 PDF 提供了有关如何将其连接到 C5517 EVM 的说明、这可能是一个不错的选择;该器件由您决定。  您可能不需要这些特定的麦克风、或者您不希望它们位于这些位置。  您可以将它们从线性麦克风板和导线中拉出您选择的麦克风。

    另一个需要注意 的选项是 L137/C674x OSK。  如您所见、您可以有一条线路输入或麦克风输入、但不能同时有这两条线路。  您可以购买 OSK、线性麦克风板和此 原型设计套件、它将 OSK 的精细扩展连接器引出至穿孔测试点。  如果您愿意、您可以将线性麦克风板连接到该板。  我不知道这方面的说明、因此您必须自己确定连接、但这非常简单。

    鉴于我对您项目的了解、我认为这些是最佳选择。  祝您好运!