This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:MSP430F2618 Code Composer Studio v8.2.0

Guru**** 2380890 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/750227/ccs-msp430f2618-code-composer-studio-v8-2-0

工具/软件:Code Composer Studio

我有上一个帖子中的确切问题。

我看不到有任何解决方案。

我在 Linux_x86_64上运行此程序。

最近安装的 CCSV8、我无法再从 CCS IDE 中编辑启动配置。 尝试编辑时的错误消息为:

"创建启动配置选项卡时发生异常。  原因: 没有为启动配置类型 com.ti.ccstudio.debug.launchType.device.debugging"定义选项卡组

按下 OK (确定)后、将显示第二条消息、如下所示:

"未定义用于启动配置类型 Code Composer Studio -器件调试的选项卡"

如果有任何帮助解决此问题、我们将不胜感激。

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否尝试按照后面的某个帖子中的建议在干净的文件夹中重新安装?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki