This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5509A:启动 ROV Classic 工具时出错

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/749592/ccs-tms320vc5509a-error-when-starting-rov-classic-tool

器件型号:TMS320VC5509A

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

调试 CCS 工程时、我尝试使用 ROV Classic 工具、但收到以下错误消息:

在哪里可以找到错误消息中提到的日志文件?

我正在运行 CCS v 8.2.0。

编译器版本:TI v 4.4.1

DSP/BIOS 版本:5.42.1.09

此致、

Ragnar Eckhoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ragnar、

    CCSv8.2中的 ROV 经典版本存在问题。 有可用的更新。 如果您转至 Help (帮助)菜单并选择 Check for updates (检查更新)、应该会显示一些更新。 您需要的是 ROV 或 DVT。 不幸的是、我已经安装了它、所以我不记得它的名称是什么。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试安装此更新、但在安装过程中失败。 我得到一个长长的错误列表、如下所示:

    收集要安装的项目时出错
    会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
    无法读取 software-dl.ti.com/.../com.ti.dvt.analysis.framework_4.1.0.201810091500.jar 上的存储库。
    sun.security.validator.ValidatorException: PKIX 路径构建失败:sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException:无法找到所请求目标的有效认证路径  

    是否可以在安装之前下载更新并脱机安装?

    此致、

    Ragnar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们最近看到了该错误。 似乎是与安全软件的某种交互。 有些人能够解决 IT 问题、但这可能是一种痛苦。

    我将看到我是否能够以可以在更新工具之外运行的形式获得安装程序。 您使用的是 Windows 还是 Linux?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我有一个可以脱机尝试的更新版本。 这是一个 zip 文件、您可以下载、提取该位置、然后将其添加为 CCS 中的脱机更新站点、它将从该站点安装更新。

    或 CCSv8.3明天到期、其中包含修复程序。

    我已将更新上传到下载服务器、我正在等待它同步。 链接上线后、我会发布该链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此更新可从以下位置获取:

    转至帮助->安装新软件。

    单击按钮以添加新的更新站点并添加提取 zip 文件的位置。   

    单击 OK (确定)、您现在应该会看到更新:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这就是诀窍。 我已安装更新、ROV 现在可以正常工作。

    此致、

    Ragnar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!

    希望我们能够弄清楚该 sun 安全验证器消息正在发生什么情况。 许多人已经开始达到这个水平。

    此致、
    John