This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138064:XDS100V2器件识别问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064, UCD3138064A, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/748028/ccs-ucd3138064-xds100v2-device-identification-issue

器件型号:UCD3138064
主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

男士、

我的客户将 XDS100V2 USB 调试探针与 UCD3138064配合使用、并得到以下错误:

 

ARM7_0:GEL 输出:/nMEMORY 映射初始化完成/nARM7_0:GEL 输出:地址                  0x0ARM7_0处闪存的/tMemory 映射设置:缺少字符串属性"FlashVersoseMode"

ARM7_0:器件标识(DEV) 0x447F、器件为

ARM7_0:闪存编程器:目标配置与连接的芯片不匹配;预期:UCD3138064、实际:

 

如果用 UCD3138064A 替换芯片并从 UCD3138064->UCD3138064A 更改项目配置、则通信工作正常

 

 使用 UCD3XXX 器件 GUI 与 UCD3138064通信工作正常。

 

有关如何使 XDS100V2调试探针识别 UCD3138064的任何提示

 

此致、

Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安德斯

    我正在与负责此软件包的团队核实此特定器件的支持状态。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈吗?

    谢谢、

    Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders、您好!

    我没有听到任何声音。 但是,本周是美国的假日周,我怀疑很多人都不在办公室,因此通信延迟。 抱歉。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Anders
    非常感谢您将此事告知我们、并对由此造成的任何不便深表歉意。
    这是我们方面的一个问题、需要在我们的工具中更新器件 ID 列表。
    我们将尽快纠正此问题、并将此修复纳入下一版本的工具中。
    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    线程中指示的 UCD3138064器件支持

    • CCS v8和更高版本现在支持该功能。
    • 将在 Uniflash 4.6中提供支持、预计将在今年年底发布

    如果您遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢

    Amiel