This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5746:如何将 ARM asm 代码转换为 GNU asm 代码

Guru**** 2774125 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/751264/ccs-am5746-how-to-convert-arm-asm-code-to-gnu-asm-code

器件型号:AM5746

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一个有关将 ARM ASM 代码转换为 GNU ASM 代码的问题。

现在、他们尝试将其当前产品的 ARM ASM 代码移植到 GNU asm 代码、以便使用 AM5746设计新产品。

 

问题:

 您能告诉我们如何将 ARM asm 代码转换为 GNU asm 代码以使用 CCS。

 如果您能告诉我们建议的方法、例如下面的转换工具、我们将不胜感激;

  http://processors.wiki.ti.com/index.php/IAR_to_CCS_ASM_Perl_Script

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ARM 提供了一个迁移指南、该指南在以下位置可能很有用:
    infocenter.arm.com/.../index.jsp

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够从 ARM 中查看指南。 TI 不为该转换提供任何实用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。
    我们可以从 ARM 找到指南
    谢谢你。

    此致、