This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/FDC2214EVM:CCS/FDC2214EVM 编程

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, FDC2214, FDC2214EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/743996/ccs-fdc2214evm-ccs-fdc2214evm-programing

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528FDC2214

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有了 FDC2214 EVM、想要使用 Code Composer Studio 对其进行编程、因为还有 MSP430F5528。 是否可以使用 CCS 对其进行编程、因为如果我尝试开始调试、计算机会继续显示"Error Initializing:No USB FET was found (错误初始化:未找到 USB FET)"。 我尝试了几个 USB 端口、但未解决问题。

FDC 是否通过 I2C 与 MSP 通信?

感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。
    您板上的 MSP430F5528没有外部 JTAG 接口连接器、因此您无法对其进行编程。
    <<< FDC 是否通过 I2C 与 MSP 通信?
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    感谢您的回答。 是否还有其他可能使其正常工作? 还是通常无法对其进行编程?
    此致、
    Marius
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 EVM 的设计不允许 MSP430F5528调试。
    查看 EVM 手册部分:固件升级或类似内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tomasz -我还想对 FDC2214EVM 进行编程、以对其源代码进行微小更改(更改 USB 硬件 ID、以便我的系统能够始终识别连接到我的计算机上的多个 EVM)。  根据用户指南、有一个固件升级过程。   

    源代码是否可供下载、或者您能否将其发送给我?

    谢谢、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geoff、

    我会在传感器论坛上提出这个问题、因为专家对 FDC2214固件的了解会大大增加、您不会有错过回复的风险。

    e2e.ti.com/.../1023

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有更新吗?