This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:安装新目标

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/751178/ccs-installing-new-targets

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355MSPWARE

工具/软件:Code Composer Studio

是否有方法安装缺失的目标(S.A. MSP430FR2355)在 CCS 6.2中的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请在现有安装中重新运行 v6.2安装程序。 安装程序将检测现有安装并允许您添加首次安装时跳过的组件。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahmood、

    您可以从 Help 菜单中检查 CCS 中的更新。 以这种方式提供器件支持更新、但 MSP430F2355可能太新、无法作为 CCSv6.2的更新提供。

    您最好从以下位置下载 CCSv8: processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您花时间阅读我的帖子并作出回应。 您的建议适用于将新功能和工具安装到现有安装中。 它不适用于将新目标(新 MCU)添加到 CCS 中。

    Mahmood

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 花时间阅读并作出回应。 不幸的是,情况似乎就是这样。 此更新不会添加任何新器件(我可以看到--肯定不是 FR2355)。 我甚至下载了最新的 MSPware (3_80_05_04)、其中包含用于新器件的库和示例、但6.2版本的 Resource Explorer (测试版和经典版)拒绝导入。
    我在 MSPEXP-FR2355中注意到一条关于要求 CCS8使用该板的说明、但我希望 TI 能提供一种工具、以便为旧安装添加新目标。 我的主要问题是、如果我要升级到 CCS8、我必须迁移大量设计和工具、因为它在 XP 上不受支持(听起来很奇怪、 出于连续性原因、我仍在使用 XP 进行大部分嵌入式工作)。 也许最后是时候把要点咬到7点了?
    是否有人在 XP SP3上尝试过 CCS8?
    此致、
    Mahmood
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要添加对新器件系列的支持、KI 的建议将有效。 例如、如果您最初安装了 C2000支持、现在想要添加 MSP430支持。

    要获得特定系列的最新支持、您可以通过更新管理器安装最新更新。 可用于 CCSv6.2.0的"MSP430仿真器和器件支持文件"软件包的最新版本为6.9.0.0

    但是、我已将其安装到 CCSv6.2.0安装中、它不包括对 MSP430FR2355的支持。 要获取此器件的支持、您需要 CCSv8.2等更新版本的 CCS。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John。 我刚刚检查了我的安装、它具有相同版本(6.9.0.0)的 MSP430器件支持。 我不熟悉 CCS 的内部信息、但鉴于每个系列中不断变化的 MCU 列表、是否很难创建用于添加新器件的工具(作为更新或单独的工具)? 您是否知道是否计划对6.2进行新的器件更新或该版本已脱离雷达?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有计划对 CCSv6.x (或该问题的7.x)进行器件支持更新。 对于某些器件系列、从新 CCS 复制一些文件以支持特定器件是非常直接的。 但是、对于 MSP430、我真的不推荐使用它、因为它不仅仅是需要更新的器件定义文件。 您还必须更新执行器件编程的二进制文件。 这些二进制文件旨在与更新的 CCS 配合使用。 CCSv8.2免费。 您可以下载并免费安装。 您甚至可以将其与 CCSv6.2并行安装。 我的机器上有许多版本。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John。 为了确保我没有遗漏任何内容、您运行的是 Windows 7或更高版本、而不是 XP。 还是 CCS8.2在 XP 上实际工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Mahmood Anvar"]或者 CCS8.2是否实际在 XP 上工作?

    官方支持 Windows XP 的 CCS 的最后一个版本是 CCSv6.x CCS 的更高版本可能适用于 XP、但无法保证... 不支持。

    谢谢

    Ki