This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529:CCS/MSP-EXP430F5529

Guru**** 2550770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, MSP430F5529, CC3100SDK, CC3120BOOST, CC3120, CC3100BOOST, BOOSTXL-CC3120MOD, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/748579/ccs-msp-exp430f5529-ccs-msp-exp430f5529

器件型号:MSP-EXP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529CC3100SDKCC3120BOOSTCC3120CC3100BOOSTBOOSTXL-CC3120MODMSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

Windows 10  

防病毒视频...

评估板 MSP-EXP430F5529LP

Code Composer Studio 版本:8.2.0.00007

我 正在从 sdk3100试用导入项目 Getting Started_With wlan_station、并收到 错误消息:

"Import failed for project 'getting_started_with _WLAN_station' because its meta-data cannot be 判读(无法对项目'getting_started_with _WLAN_station'进行导入)。 请联系支持部门。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊利亚

    当我查看该项目时、它看起来像是用于 TM4C LaunchPad、而不是 MSP430F5529

    与路径中显示 msp430f5529lp 的其他项目相比、我可以看到路径中的 Tiva-c-launchpad。  如果您不支持 CCS 中安装的 Tiva 器件、则无法导入工程。  此外、它适用于与您拥有的平台不同的平台。   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我的示例 CC3100SDK_1.3.0存在问题。

    我尝试在 Code Composer Studio 版本:8.2.0.00007上运行

     文件夹中的任何示例工程:  

    C:\ti\CC3100SDK_1.3.0\cC3100-SDK\platform\msp430f5529lp\example_project_ccs\  

    从菜单 File->Open Project from File System、

    Project 出现在"Project Explorer"中、但按钮"Build"未激活。  

    如果我尝试从菜单 Project->Build Project 生成、则不会发生任何情况。

    任何项目都包含一 个文件夹:

    targetConfig

    和三个文件

    lnk_msp430f5529.cmd

    macros.ini

    nwp_filters.projectspec

    就这些

    不是任何.c 或.h 文件  

    出什么问题了?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要从工作区中删除该项目。

    然后转到项目菜单并选择"Import CCS Projects..."
    浏览至项目所在的文件夹。
    选择项目并将其导入到您的工作区中。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Johns。  

    我在 带 CC3120BOOST 的 LanchPad MSP-EXP430F5529LP 上运行了两个示例:

    file_operations

    getting_stared_with wlan_station  

    程序在主程序上针对此代码永久循环:

    RetVal = configureSimpleLinkToDefaultState();
    if (RetVal < 0)

    如果(DEVICE_NOT IN_STATE_MODE = RetVal)
    cli_Write ((_u8 *)" failed to configure the device in its default state \n\r");

    loop_forever ();

    对于 "file_operations"、RetVal =-2000

    和  

    "GET_STARD_WLAN_STATION 为"RetVal =-2002

    您是否有某些问题、哪里出了问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊利亚

    我将需要为该部件安排一位器件专家。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iliya、您好!

    您使用的是您在帖子中所说的 CC3120BOOST 还是 CC3100BOOST? 这些是不同的部件。 CC3120有一个不同的 SDK、这些器件支持不同的主机 MCU。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我使用  CC3120BOOST 和 BOOSTXL-CC3120MOD。

    2.还有一件事。  

    我发现、当我 将 BOOSTXL-CC3120MOD 与 MSP-EXP430F5529LP 搭配使用并尝试 下载相同的代码进行调试时、代码下载失败...  

    使用 CC3120BOOST 没有问题。

    3.对于我的项目,我需要 使用 SPI 而不是 UART。  

    我 无法识别 源代码  #define SL_IF_TYPE_UART 中的位置

    或者我只需要#undef sl_if_type_UART?

    非常感谢你们的帮助 !!!

    我的问候...  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iliya、您好!

    CC3100SDK_1.3.0不支持 CC3120。 所有这些示例都无法在 CC3120上开箱即用。 您需要 CC3120 Wi-Fi 插件 SDK: www.ti.com/.../simplelink-wifi-cc3120-sdk-plugin

    CC3120 SDK 没有支持将 MSP430F5529用作主机 MCU 的驱动程序。 支持驱动程序的微控制器包括 MSP432P401R、MSP432P4111和 MSP432E401Y。
    如果您希望使用不同的微控制器作为主机、则需要根据网络处理器编程人员指南 http://www.ti.com/lit/swru455中的文档自行移植主机驱动程序

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sarah、非常感谢。
    我应该这样做。
    最后一个问题。
    根据我的项目、我必须编写驱动程序才能在微处理器 STM32L152的 CC3120上工作。
    是否真的可以为该微处理器重写此驱动程序?
    抱歉这个不明显的问题...

    此致...
    伊利亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iliya、您好!

    您绝对可以将主机驱动程序移植到其他微控制器。 我只是想说清楚、这样您就不会认为它是开箱即用的。

    您应该参考 NWP 编程人员指南 :http://www.ti.com/lit/swru455中的移植主机驱动程序部分

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    非常感谢你们的帮助!!!

    我最诚挚的问候...

    伊利亚