This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129XNCZAD:TM4C129器件 USB 不工作

Guru**** 2414320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/751001/ccs-tm4c129xnczad-tm4c129-device-usb-is-not-working

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们使用的是 Microchip USB2512B 的集线器。 集线器有一个上行连接到 PC、两个下行连接到 Cam、另一个连接到 TM4C129。

当我们将 USB 电缆插入 PC 时、检测到凸轮、TM4C129检测到凸轮、但它不工作(没有数据流出/进入)??

请帮助、我们需要尽快重新旋转电路板。 谢谢

此致、

Mourad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mourad、

    我想尽快为我提供帮助、但您需要提供更多详细信息、以便在这里使用。

    根据您的主题标题、TM4C 似乎处于设备模式、这是正确的吗?

    它处于什么模式? CDC? 批量? HID?

    器件上运行的软件是什么? 如果您从 TI 示例项目开始、请告诉我哪一个。

    这是您对系统的第一次测试吗? 您是否曾使用 BoosterPack 验证过功能?

    当您说检测到时、它是否枚举了 USB 端口? 您是否查看了通信交换以确保器件已正确枚举? 如果它枚举、您是否看到了返回以请求更多通信的命令?

    这可能不是我需要帮助的所有细节、但这些是我可以想到的重要细节、如果您提供更多信息、我们将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    TM4C 处于器件模式。 驱动程序库函数 USBStackModeSet()已经使用 eUSBModeForceDevice 和 eUSBModeDevice 进行了尝试。

     

    我们的软件实现了特定于供应商的 HID 器件。 它最初基于 usbdhidkeyb.c 中的 TI 示例代码、但经过大量修改。

    我们的 HID 代码适用于使用驱动程序库2.0.1.11577版开发的现有产品。

    对于这款新产品、我们尝试将 Tiva 驱动程序库升级到2.1.4.178、但正如我们所知、我们已放弃使用2.0.1.11577进行开发

    我们的代码在现有产品上与该版本配合使用。

     

    设备似乎使用 Microsoft 的 usbview 实用程序在 PC 上显示的正确设备描述符和字符串描述符枚举“确定”。

    在枚举过程中、较低的驱动程序层会向我们的接收回调处理程序发送三条消息:USB_EVENT_SUSPEND、USB_EVENT_Connected、然后是另一条 USB_EVENT_SUSPEND。

     

    主机 PC 正在运行 Windows 10 Pro。

    此致、

    Mourad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mourad、

    这是一个相当旧的 TivaWare、我以前没有使用过它、因此可能会导致一些挑战。 我建议使用最新版本、是什么促使交换机返回? 是否有其他问题不起作用?

    此外、TivaWare 从未在 Windows 10上进行过测试、因此这可能是问题的一部分。

    器件枚举没问题、这让我认为驱动程序可能还可以、但为了完全确保不会出现驱动程序问题、您可以安装为 Windows 10修补的最新 TivaWare USB 驱动程序吗? 下载链接为 :software-dl.ti.com/.../SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip