This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:TMS570LS1224:Misra C

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/749755/ccs-tms570ls1224-tms570ls1224-misra-c

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

 您好、先生:

   我可以 使用 TMS570的硬件代码生成工具。 以确保代码 符合 Misra -C 标准?  可以获取报告吗?

或者 在编译程序时需要特定软件库的支持。 如果需要 如何获取库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI ARM 编译器可以检查与 MISRA-2004规则的许多(但不是全部)兼容性。  有关详细信息、请在 ARM 编译器手册中搜索 标题为"使用 MISRA C 2004 "的部分。   另请参阅 TI ARM 编译器安装中名为 misra.txt 的文本文件。  如果您安装了 CCS,则可以在类似的位置找到此文件...

    C:\ti\ccsv8\tools\compiler\ti-cgt-arm_18.1.3.LTS

    [引用用户="Lei Wang "]我可以 使用 TMS570的硬件代码生成工具[/引用]

    我想你是指 Halcogen。  我不知道 Halcogen 生成的代码是否与 MISRA 兼容。  这种情况不太可能发生。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、地理位置:
    THS。 但我想知道。 如果我需要 MISRA-2012.是否需要第三方编译器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Lei Wang "]如果我需要 MISRA-2012.是否需要第三方编译器?

    是的。  遗憾的是、TI 未提供用于检查 MISRA-2012合规性的解决方案。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    THS。 我想知道如何确保程序不被复制。依赖外部加密芯片? 还是 TMS570能够做到这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这...

    [引用用户="Lei Wang ]我想知道如何确保程序不被复制。依赖外部加密芯片? 还是 TMS570可以做到这一点?[/quot]

    (笑声) 这是一个我无法帮助解决的全新问题。  请在 Hercules 器件论坛中开始新的主题。

    谢谢、此致、

    乔治