This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-BIDIR-400-12:TIDM-BIDIR-400-12

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BIDIR-400-12, TMS320F28035
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/750425/ccs-tidm-bidir-400-12-tidm-bidir-400-12

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

你好。  

此问题与前一个主题有关:  

解析前一个线程后、我可以成功地将 xds100v1程序安装到具有 FT2232D 芯片的 EEPROM 中。  

在下一步中、我要验证 CCS 和基板之间的连接。  

让我清楚地解释一下我的情况。  

在设计中、TIDM-BIDIR-400-12、TI 提供了光绘文件、并 从 PCB 制造商处订购。

2.在得到空 PCB 后、 我用手焊接了组件。 我检查了所有连接点、没有问题。   

3.我遇到了上面提到的问题,然后我解决了问题,最后我想检查 DSP 是否工作正常。  

4.我想检查两个基于 xds100v2的外部 JTAG 仿真 器、以及没有基于与基板集成的 xds100v1的 JTAG 仿真器。

首先、我尝试在没有 JTAG 仿真器的情况下运行。 我断开了跳线 E:J2、由 TP10和 TP11供电。  

6. E:LD1 (在基板中)被打开,LD1 (在 TMDSCNCD28035中 )也被打开。  

7.在 Windows 设备管理器中、我可以看到 TI XDS100通道 A/B  

8.在这种情况下,我运行 CCS,点击“调试”按钮,收到关于...的消息

连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
(仿真包6.0.407.3)

9.我尝试解决此错误,我可以找到  该页面:  

10.在本页中,我可以找到以下短语:  

与大多数其他错误不同、此问题仅在尝试使用 CCS 连接到目标时出现、但 测试连接 成功返回

11.因此我尝试检查并打开 TMS320F28035.ccxml 文件、运行测试连接按钮。 结果显示……

[开始:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]

---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\user\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\

   TI\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。

此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。

图书馆的建造日期为"2016年7月27日"。

库构建时间为'18:31:37'。

库软件包版本为'6.0.407.3'。

库组件版本为'35.0.0'。

控制器不使用可编程 FPGA。

控制器的版本号为'4'(0x00000004)。

控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。

此实用程序将尝试重置控制器。

此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。

控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。

从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。

该软件配置为 FTDI FT2232功能。

控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。

控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。

控制器无法控制输出引脚上的时序。

控制器无法控制输入引脚上的时序。

扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR 指令路径长度测试失败。

JTAG IR 指令扫描路径卡在一个位置。

JTAG DR 旁路路径长度测试失败。

JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。

该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。

扫描测试:1、跳过:0、失败:0

使用0x00000000执行测试。

测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

已提供前8个错误的详细信息。

该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。

扫描测试:2、跳过:0、失败:1

使用0xFE03E0E2执行测试。

扫描测试:3、跳过:0、失败:2

使用0x01FC1F1D 进行测试。

扫描测试:4、跳过:0、失败:3

使用0x5533CCAA 进行测试。

扫描测试:5、跳过:0、失败:4

使用0xAACC3355进行测试。

扫描测试:6、跳过:0、失败:5

一些值已损坏- 83.3%。

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。

该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。

扫描测试:1、跳过:0、失败:0

使用0x00000000执行测试。

测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。

已提供前8个错误的详细信息。

该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。

扫描测试:2、跳过:0、失败:1

使用0xFE03E0E2执行测试。

扫描测试:3、跳过:0、失败:2

使用0x01FC1F1D 进行测试。

扫描测试:4、跳过:0、失败:3

使用0x5533CCAA 进行测试。

扫描测试:5、跳过:0、失败:4

使用0xAACC3355进行测试。

扫描测试:6、跳过:0、失败:5

一些值已损坏- 83.3%。

JTAG DR 完整性扫描测试失败。

[结束:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针_0]

12.我意识到即使我的测试连接也不能正常工作。  

在调试 JTAG 网页中、提供了几个解决方案、无法帮助解决我的问题。  

14.我找到了另一个线程、我尝试将 SW2引导更改为 sci 模式、并且也显示了相同的错误消息

15。我尝试断开跳线 J13、也会显示相同的错误消息。  

可以帮助我解决这个问题吗? 我应该从哪里开始解决这个问题。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "测试连接"按钮中显示的错误表示器件可能已断电或连接可能已断开。 此外、在您提到的页面中、有一个名为"无效数据读回"的错误说明、其中包含有关此特定错误的说明。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  

    正如您提到的、问题是我只打开了 FTDI 部件。

    我使用 USB 5V 为 fttdi 部分和 DSP 部分供电、然后可以很好地调试 CCS 代码。  

    谢谢你。