This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/IWR1642:IWR1642

Guru**** 2560240 points
Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/750178/compiler-iwr1642-iwr1642

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的技术支持:

我在尝试下载"ti_cgt_c6000_7.4.16_windows_installer.exe"程序时遇到此问题。 我有一个回复说该站点不可访问。

我的设置是:

BIOS_6_53_02_00

CCSv7

DSPLIB_c64Px_3_4_0_0

DSPLIB_C674x_3_4_0_0

mathlib_C674x_3_1_2_1

MMWAVE_INDUST_toolbox_3_1_1

MMWAVE_SDK_02_00_00_04

TI-CGT-C6000_8.1.3

xdctools_3_32_02_25_core

xdctools_3_50_04_43_core

Code Composer Studio 7.4.0

我的问题是:

Cortex_R4_0:无法运行目标 CÜ:(错误-6109) PRSC 模块检测到无效的伪子路径地址。 (仿真包8.0.803.0)

Cortex_R4_0:无法同步并行调试执行:(错误-6100)内部错误;:传递给 PRSC 模块的参数无效。  (仿真包8.0.803.0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法完全理解您的帖子、因为您似乎在谈论两个不同的内容:编译器下载和调试连接错误。

    我怀疑调试连接错误是关键问题。

    如果是这样、调试连接错误与最近报告的错误匹配、该错误在编号 DBGTRC-4408下注册。

    遗憾的是、此时除了尝试异步运行内核(当内核设置为同步运行时会显示消息)之外、我们没有其他权变措施。

    很抱歉、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我不够清楚。

    我的问题与 TI 为我提供的链接有关、以便能够下载"ti_cgt_c6000_7.4.16_windows_installer.exe"。  

    请给我发送一个工作链接吗?

    此致。

    Anthony Pesin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在正在以异步方式分别启动 DSS 和 MSS。如您所建议的。

    谢谢。

    此致。

    Anthony。