This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5726:跳转至函数定义/声明无效

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/747374/ccs-am5726-jump-to-function-definition-declaration-not-working

器件型号:AM5726

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 CCS 版本7.4.0。 并在项目浏览器中包含一些项目。 从一个项目切换到另一个项目后、我体验到条件编译代码不会灰显、并且在按下 CTRL +鼠标左键单击时也无法跳转至函数声明/定义。

如何恢复预期行为?

谢谢、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andreas、
    我建议的第一件事是重建索引缓存:
    software-dl.ti.com/.../ccs_project-management.html

    如果这不起作用、请提供一个适合您的小型测试用例。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    重建索引器对我有效。 我将进一步检查这是否会继续工作、但现在我认为我有一个解决方案。

    非常感谢您的帮助!

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到它现在正在工作。 高速缓存通常会损坏(尤其是对于大型工程)、因此定期重建高速缓存是一个好主意。

    Ki